990-5947B-022

De batterijschakelaarset bevestigen in een geaarde metalen behuizing

VOORZICHTIG
risico op beschadiging van apparatuur
Bevestig de batterijschakelaar in een geaarde metalen behuizing.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur.
  1. Meet en markeer de gaten voor bevestiging van de batterijschakelaarset in de metalen behuizing.
  2. Boor gaten op de gemarkeerde punten.
  3. Bevestig de batterijschakelaarset in de metalen behuizing.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.