990-5947B-012

Raccordement des câbles d'alimentation dans un système avec entrée des câbles par le haut

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète du système d'ASI avant de raccorder les câbles de batterie au disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie dans la position OFF (Désactivé).

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  2. Raccordez le câble PE.
  3. Raccordez les câbles DC (DC+, DC-) de l'ASI.
  4. Installez le cache de protection sur les bornes situées sur le côté gauche du disjoncteur batterie.
  5. Installez les batteries comme décrit dans le manuel d'installation fourni avec l'armoire batterie vide.
  6. Raccordez les câbles de batterie (Batt+, Batt-) des batteries de l'armoire batterie vide 1 au disjoncteur batterie.

    Vue avant de l'armoire batterie vide 1

  7. Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Raccordez le câble de mise à la terre de l'armoire batterie vide 1 à l'armoire batterie vide 2.

    Vue avant de l'armoire batterie vide 1 et 2

  8. Uniquement pour l'installation avec deux armoires batterie vides : Raccordez les câbles de batterie (Batt+, Batt-) des batteries de l'armoire batterie vide 2 au disjoncteur batterie.
  9. Installez le cache de protection sur les bornes situées sur le côté droit du disjoncteur batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.