990-5947B-012

Montage du kit de disjoncteur batterie dans un coffret métallique mis à la terre

ATTENTION
risques de dommages à l'équipement
Montez le disjoncteur batterie dans un coffret métallique mis à la terre.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Mesurez et marquez les trous pour le montage du kit de disjoncteur batterie dans le coffret métallique.
  2. Percez des trous au niveau des marques.
  3. Montez le kit de disjoncteur batterie dans le coffret métallique.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.