990-5947B-017

Collegamento dei cavi di alimentazione in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Eseguire l'interruzione completa dell'alimentazione del sistema UPS prima di collegare i cavi delle batterie all'interruttore delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie nella posizione OFF.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  2. Collegare il cavo di messa a terra (PE, Protective Earth).
  3. Collegare i cavi CC (CC+, CC-) dall'UPS.
  4. Installare la copertura di protezione sui connettori del lato sinistro dell'interruttore delle batterie.
  5. Installare le batterie come descritto nel manuale di installazione fornito con l'armadio delle batterie vuoto.
  6. Collegare i cavi delle batterie (Batt+, Batt-) all'interno dell'armadio delle batterie vuoto 1 all'interruttore delle batterie.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto 1

  7. Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Collegare il cavo di messa a terra dall'armadio delle batterie vuoto 1 all'armadio delle batterie vuoto 2.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto 1 e 2

  8. Solo per l'installazione con due armadi delle batterie vuoti: Collegare i cavi delle batterie (Batt+, Batt-) all'interno dell'armadio delle batterie vuoto 2 all'interruttore delle batterie.
  9. Installare la copertura di protezione sui connettori del lato destro dell'interruttore delle batterie.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.