990-5947B-034

Güç Kablolarını Alttan Kablo Giriş Sistemine Bağlama

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Akü kablolarını klasik akü kesicisine bağlamadan önce UPS sisteminin gücünü tamamen kapatın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Akü kesicisini OFF konumunda kilitleyin/etiketleyin.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. PE kablosunu bağlayın.
  3. DC kablolarını (DC+, DC-) UPS'den bağlayın.
  4. Koruma kapağını akü kesicisinin sol tarafındaki terminallere takın.
  5. Aküleri boş akü kabiniyle birlikte verilen kurulum kılavuzunda açıklandığı şekilde takın.
  6. Akü kablolarını (Batt+, Batt-) boş akü kabini 1'deki akülerden akü kesicisine bağlayın.

    Boş Akü Kabini 1'in Önden Görünümü

  7. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Topraklama kablosunu boş akü kabini 1'den boş akü kabini 2'ye bağlayın.

    Boş Akü Kabini 1 ve 2'nin Önden Görünümü

  8. Sadece iki adet boş akü kabiniyle kurulum için: Akü kablolarını (Batt+, Batt-) boş akü kabini 2'deki akülerden akü kesicisine bağlayın.
  9. Koruma kapağını akü kesicisinin sağ tarafındaki terminallere takın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.