990-5947B-034

Sinyal Kablolarını Bağlama

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı yönlendirin.
NOT: Bu prosedürdeki çizimlerde alttan kablo giriş sistemi görülmektedir. Prosedür, üstten kablo giriş sistemi ile aynıdır.
  1. UPS ile birlikte verilen sıcaklık sensörünü takın.
    UYARI
    YANGIN TEHLİKESİ
    Doğru sıcaklık ölçümlerini sağlamak için sıcaklık sensörünü açıklandığı gibi konumlandırın.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  2. Akü sıcaklığı sensörü kablolarını boş akü kabini / kabinlerinin üstünden veya altından UPS'e çekin ve gösterildiği gibi bağlayın.
    NOT: UPS ile bir adet sıcaklık sensörü gönderilir. Ek bir sıcaklık sensörü almak istiyorsanız Schneider Electric ile irtibat kurun.
    NOT: Batarya sıcaklık sensörü kabloları Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreleri ana devreden izole edilmelidir.
  3. Sinyal kablolarını boş akü kabininin üstünden veya altından akü kesicisine çekin.
  4. Akü kesicisindeki kapağı çıkarın.

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  5. Sinyal kablolarını bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX switchine bağlayın.
    2. Sinyal kablolarını undervoltage trip bobinine bağlayın.

    Akü Kesicisinin Önden Görünümü

  6. Akü kesicisindeki kesici kapağını tekrar takın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.