990-5914B-022

Het batterijschakelaarpaneel gereedmaken voor kabels

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of wartels terwijl de wartelplaten zijn geïnstalleerd, en boor of stans geen gaten dicht bij de UPS.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  1. De wartelplaten verwijderen:
    • Voor kabelinvoer aan de onderkant: Verwijder de onderste wartelplaat.
    • Voor kabelinvoer aan de bovenkant – alleen beschikbaar voor het 20–80 kW-batterijschakelaarpaneel: Verwijder de bovenste wartelplaat.

    20–80 kW-batterijschakelaarpaneel Kabelinvoer aan de bovenkant

    20–80 kW-batterijschakelaarpaneel Kabelingang aan de onderkant

    100–200 kW-batterijschakelaarpaneel Kabelingang aan de onderkant

     
  2. Boor of stans gaten voor kabels of wartels in de wartelpla(a)t(en).
  3. Plaats wartels (indien van toepassing) en plaats de wartelpla(a)t(en) terug.
    GEVAAR
    gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
    Controleer of er geen scherpe randen zijn die de kabels zouden kunnen beschadigen.
    Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

    20–80 kW-batterijschakelaarpaneel Kabelinvoer aan de bovenkant

    20–80 kW-batterijschakelaarpaneel Kabelingang aan de onderkant

    100–200 kW-batterijschakelaarpaneel Kabelingang aan de onderkant

     
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.