990-5914B-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar los cables de batería a la caja de disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Para sistemas TT y TN, cada armario independiente en el sistema debe estar conectado individualmente al terminal de conexión a tierra en la placa de distribución que alimenta al sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Peligro de descarga de arco eléctrico
Utilice las tuercas y los pernos M10 suministrados para conectar los cables de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Bloquee y etiquete el disyuntor de batería.
  2. Guíe los cables de PE del armario del SAI por la parte superior o inferior de la caja de disyuntor de batería y conéctelos.

    Cables del armario del SAI por la parte superior de la caja de disyuntor de batería de 20-80 kW

    Cables del armario del SAI por la parte inferior de la caja de disyuntor de batería de 20-80 kW

    Cables del armario del SAI por la parte inferior de la caja de disyuntor de batería de 100-200 kW

  3. Guíe los cables de CC del armario del SAI por la parte superior o inferior de la caja de disyuntor de batería y conéctelos.
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Vuelva a colocar la cubierta interna en la parte superior de la caja de disyuntor de batería antes de continuar con la instalación.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  4. Guíe los cables de batería del banco de baterías por la parte inferior de la caja de disyuntor de batería y conéctelo.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    • Vuelva a colocar la cubierta interna en la parte inferior de la caja de disyuntor de batería antes de continuar con la instalación.
    • Controle la polaridad correcta.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  5. Coloque el cableado en los anclajes para cableado de la parte izquierda, la parte superior y la parte inferior de la caja de disyuntor de batería.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.