990-5914B-017

Collegamento dei cavi di segnale

  1. Allentare le viti dei coperchi di protezione, quindi sollevarli ed estrarre la scatola interruttori delle batterie.

    Vista frontale della scatola interruttori delle batterie da 20–80 kW

    Vista frontale della scatola interruttori delle batterie da 100–200 kW

  2. Far passare i cavi di segnale nella parte inferiore dalla scatola interruttori delle batterie. Per 20–80 kW è anche possibile far passare i cavi di segnale nella parte superiore dalla scatola interruttori delle batterie.
  3. Rimuovere il coperchio dall'interruttore delle batterie.

    Vista anteriore della scatola interruttori delle batterie

  4. Collegamento dei cavi di segnale:
    1. Collegare i cavi di segnale al contatto ausiliario.
    2. Collegare i cavi di segnale alla bobina di minima tensione per lo sgancio.
    3. Fissare i cavi di segnale con fascette adeguate (fornite) al salvacavo.

    Vista anteriore della scatola interruttori delle batterie

  5. Reinstallare il coperchio sull'interruttore delle batterie.
  6. Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.