990-5914B-017

Installazione a parete della scatola interruttori delle batterie

ATTENZIONE
Rischio di lesioni o danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Installare la scatola interruttori delle batterie su una parete o un rack solido da un punto di vista strutturale e in grado di supportare il peso dell'unità.
  • Utilizzare le parti di montaggio appropriato (non in dotazione) per montare la scatola interruttori delle batterie sul muro.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Sono forniti quattro viti Torx M10 x 30 e dadi per l'installazione della scatola interruttori delle batterie su un rack.

Scatola interruttori delle batterie da 20–80 kW

Scatola interruttori delle batterie da 100–200 kW

  1. Misurare e contrassegnare le posizioni dei quattro fori di montaggio sulla parete.
  2. Praticare dei fori nelle quattro posizioni contrassegnate.
  3. Svitare le tre viti e aprire lo sportello interno.
  4. Installare a parete la scatola interruttori delle batterie
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.