990-5914B-025

Montaż skrzynki wyłączników baterii na ścianie

PRZESTROGA
Ryzyko obrażenia ciała i uszkodzenia sprzętu
  • Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie lub na solidnym stojaku, który utrzyma wagę jednostki.
  • Użyj odpowiedniego sprzętu (poza dołączonym zestawem) by zamontować skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Dostarczono cztery śruby z głowicą sześciokątną torx i nakrętki M10 x 30 do zamontowania skrzynki wyłączników baterii na stojaku.

Skrzynka wyłącznika baterii 20–80 kW

Skrzynka wyłącznika baterii 100–200 kW

  1. Odmierz i zaznacz cztery miejsca na otwory do montażu w ścianie.
  2. Wywierć dziury we wszystkich czterech oznaczonych miejscach.
  3. Odkręć trzy śruby i otwórz wewnętrzne drzwi.
  4. Zamontuj skrzynkę wyłącznika baterii na ścianie.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.