990-5914B-025

Przygotowanie skrzynki wyłączników baterii do przypięcia kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć, ani nie wycinaj dziur na kable lub przepustów kablowych w zainstalowanych płytach montażowych i nie wierć, ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Zdemontuj płyty montażowe:
    • W przypadku prowadzenia kabli od dołu: Zdemontuj dolną płytę montażową.
    • W przypadku prowadzenia kabli od góry – dostępnego wyłącznie dla skrzynki wyłączników baterii 20–80 kW: Zdemontuj górną płytę montażową.

    Skrzynka wyłącznika baterii 20–80 kW – System górnego przepustu kablowego

    Skrzynka wyłącznika baterii 20–80 kW – Prowadzenie kabli od dołu

    Skrzynka wyłącznika baterii 100–200 kW – Prowadzenie kabli od dołu

     
  2. Wywierć lub wytnij dziury na kable lub przepusty kablowe w płycie/płytach montażowych.
  3. Zamontuj przepusty kablowe (jeśli to konieczne) i ponownie zamontuj płytę/płyty montażowe.
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić kable.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

    Skrzynka wyłącznika baterii 20–80 kW – System górnego przepustu kablowego

    Skrzynka wyłącznika baterii 20–80 kW – Prowadzenie kabli od dołu

    Skrzynka wyłącznika baterii 100–200 kW – Prowadzenie kabli od dołu

     
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.