990-5910G-037

配置过滤网提示

更换过滤网后,请重置过滤网提示。
  1. 点击配置 > 提示。
    1. 选择启用提示以获取有关更换过滤网的提示。
    2. 选择提示间隔:1 个月、3 个月、6 个月或 1 年(具体取决于设备间的环境)。
      通过剩余时间 (周) 可查看所用过滤网剩余的使用寿命。
    3. 点击重置以重置过滤网使用寿命计数器。
  2. 点击确定保存设置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.