990-5910G-037

配置断开装置

注: 要确保 UPS 正确运行,必须进行此配置。
  1. 点击配置 > 断路器。
  2. 点击模拟图中的不同断开装置,配置 UPS 系统中需要的断开装置。带√标记的方框表示存在该断开装置,空白方框表示不存在该断开装置,显示为灰色的方框表示该断开装置已在 UPS 系统中自动配置。
    注: 在标准电池解决方案中,UPS 最多可监控两个电池断开装置。在模块电池解决方案中,UPS 最多可监控四个电池断开装置 – 由 UPS 自动配置。即使已连接并配置了多个电池断开装置 BB 进行监控,模拟图中也只会显示一个电池断开装置。如果一个或多个受监控的电池断开装置处于闭合位置,则模拟图中的 BB 将显示为闭合。如果所有受监控的电池断开装置均处于断开位置,则模拟图中的 BB 将显示为断开。
  3. 点击确定保存设置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.