990-5910G-037

在并机系统中隔离单机 UPS

执行本操作可关闭并机系统中某个正在运行的 UPS。

注: 在开始本操作前,请确保剩余的 UPS 可以为负载供电。
注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
  1. 在此 UPS 上,点击控制 > 引导顺序 > 关闭并机系统中的 UPS,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
  2. 常规关机步骤:
    注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
    1. 在此 UPS 上,选择控制 > 逆变器 > 逆变器关闭或按住系统级控制器上的逆变器关闭按钮(长按 5 秒)。
    2. 断开此 UPS 的设备输出断开装置 UOB。
    3. 断开此 UPS 的静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
    4. 断开此 UPS 的电池断开装置。
    5. 断开此 UPS 的设备输入断开装置 UIB。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.