990-5910G-037

更换或安装模块电池组

危险
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项:
  • 维修电池时仅可由熟悉电池的合格人员进行或在其监督下进行,且需要谨慎小心。切勿让无资质的人员操作电池。
  • 请勿将电池投入火中,否则可能会发生爆炸。
  • 请勿拆解、改装或毁坏电池。电池里流出的电解液会损伤皮肤和眼睛。电解质可能有毒。
  • 请摘下手表、戒指或其他金属物件。
  • 请使用带绝缘把手的工具。
  • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
  • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
  • 在开始本步骤前,请将电池断开装置 BB 置于断开(关闭)位置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心设备损坏
  • 更换或安装电池模块时,请在整个 UPS 系统中始终使用同类型电池模块(相同商业代码)。
  • 始终更换或安装整个电池组(四个电池模块)。
  • 请在系统准备就绪适合通电后,再安装电池模块。从安装电池模块到 UPS 系统通电的时间不得超过 72 小时,即 3 天。
  • 如果 UPS 系统长时间处于断电状态,建议您至少每个月为 UPS 系统的电池充电一次,每次充电 24 小时。这样可为已安装的电池模块充电,同时避免因深度放电造成的不可逆转的损坏。
  • 存放电池模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F)。
  • 将电池模块存放在原始包装中。
  • 存放在 -15 ~ 25 °C (5 ~ 77 °F) 环境中的电池模块必须每六个月充电一次,避免因深度放电造成的损坏。存放在超过 25 °C (77 °F) 环境中的电池模块必须相应缩短充电间隔。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
存在负载掉电风险
当机柜上的电池断开装置 BB 处于断开 (OFF) 位置时,机柜无法为电池供电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 如果需要更换或安装电池模块,将 UPS 和/或模块电池柜上的电池断开装置 BB 置于断开 (OFF) 位置。
  2. 从 UPS 和/或模块电池柜上拆下电池盖板。
  3. 更换电池模块:
    1. 从电池模块正面断开电池接线端子连接。
    2. 拧下电池模块把手的螺钉并将把手向上扳。
    3. 小心地将电池模块从插槽中拉出。始终取下整个电池组(四个电池模块)。
  4. 安装电池模块:
    1. 将电池模块推入插槽。自下而上安装搁板。始终安装整个电池组(四个电池模块)。
    2. 将电池模块上的把手扳到下方位置,然后使用随附的螺钉将其固定到搁板上。
    3. 将电池接线端子连接到电池模块正面。
  5. 请参见查看模块电池状态以验证电池模块安装是否正确。
  6. 重新装回 UPS 和/或模块电池柜的电池盖板。
  7. 将 UPS 和/或模块电池柜上的电池断开装置 BB 置于闭合 (ON) 位置。
  8. 仅用于完全更换 UPS 系统中的所有电池模块:选择维护 > 电池更换重置所有电池数据(包括电池运行时间老化因数、使用寿命计数器和电池统计数据)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.