990-5910G-037

配置显示屏首选项

  1. 点击配置 > 常规 > 显示屏。
    1. 将警报声音设置为启用或禁用。这将启用/静音所有警报声音。
    2. 将警报声音(仅限提示警报)设置为启用或禁用。这样将启用/静音所有提示警报声。
    3. 将温度单位设置为摄氏度或华氏度。
    4. 将屏幕保护程序启动等待时间设置为 5 分钟、15 分钟、30 分钟或从不。在设定的时间过后,如果显示屏上没有任何操作活动,屏幕保护程序就会打开。
    5. 点击 - 或 + 来设置显示屏亮度
    6. 将触屏声音设置为启用或禁用。这将启用/静音所有显示屏声音(警报声音除外)。
    7. 点击两次校准按钮来校准显示屏的触摸功能。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.