990-5910G-037

关闭带有 Kirk-Key 的单机 UPS 系统,使其进入维修旁路运行模式

注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
  1. 选择控制 > 运行模式 > 切换至旁路运行模式
  2. 按住 SKRU 按钮,转动并从 SKRU 联锁装置中拔出钥匙 A。
  3. 将钥匙 A 插入维修旁路断开装置 MBB 的联锁装置中,然后转动钥匙。
  4. 闭合维修旁路断开装置 MBB。
  5. 断开设备输出断开装置 UOB。
  6. 转动钥匙 B 并将其从设备输出断开装置 UOB 的联锁装置中拔出。
  7. 将钥匙 B 插入 SKRU 联锁装置中,然后将钥匙转动至锁定位置。
  8. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器停止
  9. 断开静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
  10. 断开电池断开装置。
  11. 断开设备输入断开装置 UIB。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.