990-5910G-037

在维修旁路运行模式下启动带有 Kirk-Key 的单机 UPS 系统

注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
  1. 闭合设备输入断开装置 UIB。
    显示屏会亮起。重启过程大约会持续 3 分钟。
  2. 闭合静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
  3. 闭合电池断开装置。
  4. 选择控制 > 运行模式 > 切换至旁路运行模式。
  5. 按住 SKRU 按钮,转动并从 SKRU 联锁装置中拔出钥匙 B。
  6. 将钥匙 B 插入设备输出断开装置 UOB 的联锁装置中,然后转动钥匙。
  7. 闭合设备输出断开装置 UOB。
  8. 断开维修旁路断开装置 MBB。
  9. 转动钥匙 A 并将其从维修旁路断开装置 MBB 的联锁装置中拔出。
  10. 将钥匙 A 插入 SKRU 联锁装置中,然后将钥匙转动至锁定位置。
  11. 选择控制 > 逆变器 > 逆变器运行。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.