990-5910G-037

开始电池自检测试

前提条件:

  • 电池断开装置已闭合。

  • 无严重警报。

  • 旁路电源必须可用。

  • 静态旁路运行模式必须可用。

  • 电池电量必须超过 50%。

  • 可用运行时间必须至少为 4 分钟。

  • 运行模式必须处于正常运行、E-变换或 ECO 模式。

  • 系统运行模式必须处于逆变器、E-变换或 ECO 模式。

此功能会对电池执行一系列测试,例如保险丝熔断测试和电量不足检测。测试会对电池进行放电,测试用时约占电池总运行时间的 10%。示例:如果运行时间为 10 分钟,那么测试将运行 1 分钟。电池测试可设置为采用不同的时间周期(从每周到每年一次)自动运行。

  1. 选择维护 > 电池 > 开始测试
  2. 在确认屏幕上点击确定
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.