990-5910G-037

模块电池柜上的状态 LED

从模块电池柜上拆下前门/前面板,以查看电池组的状态 LED。
  • 绿色 LED 表示此电池组正常。

  • LED 熄灭表示模块电池柜已切断电源,或者此电池组未安装任何电池模块。

  • 红色 LED 表示此电池组不完整(未连接所需的全部四个电池模块)。

  • 闪烁的红色 LED 表示此电池组存在警报。

有关警报的更多信息,请参见查看模块电池状态和查看日志。有关如何更换电池组,请参见更换或安装模块电池组。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.