990-5910G-037

测试

UPS 系统可以执行以下测试以确保系统的正常性能:

  • 蜂鸣器

  • 状态 LED

  • 断路器灯

  • 运行时间校准

  • 电池

点击主屏幕上的菜单按钮,然后选择维护和蜂鸣器,或状态 LED,或断路器灯以开始测试这些功能。请参阅启动运行时间校准测试和开始电池自检测试了解这些测试的详细信息和要求。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.