990-5910G-037

UPS 模式

E-变换模式

E-变换模式提供最大保护和最高效率,能够减少 UPS 损耗的电能,只有双变换模式的三分之一。E-变换模式现在是普遍推荐的运行模式,默认在 UPS 中启用,但可通过显示菜单禁用。启用后,E-变换可通过显示菜单设置为始终启用,或配置为按预定顺序启用。

在 E-变换模式下,UPS 会通过静态旁路向负载的有功部分供电,前提是市电电源在容许范围内。逆变器在运行时保持与旁路电源并联连接,因此,当负载的无功部分在 UPS 输入电流中严重下降时,无论负载功率因数为何,UPS 的输入功率因数始终维持在校正值附近。如果市电电源出现了中断,逆变器会维持输出电压,让 E-变换无间断切换至双变换模式。UPS 处于 E-变换模式时会对电池充电,并提供谐波补偿。

在以下条件下,Galaxy VS UPS 可采用 E-变换模式:

  • UPS 的负载至少为 5%。

  • 电压波动 ≤10%(相对于额定电压,可调设置:3% - 10%)。

  • THDU ≤5%。

如果不满足这些条件,UPS 将切换到双变换模式,待重新满足条件后再返回 E-变换模式。

注: 对并机系统其中一台 UPS 的 E-变换模式设置进行更改后,此设置会共享给并机系统的全部 UPS。
注: 使用发电机组/发电机时会出现频率波动(通常是因为缩小规模),建议在发电机组/发电机启动时配置输入接点来禁用高效模式。
注: 如果需要外部同步,一般建议禁用 E-变换。

双变换(正常运行模式)

UPS 可为负载提供稳压电源。双变换模式会在系统输出端永久创造完美的正弦波,但此操作也会消耗更多的电力。

电池运行模式

如果市电出现故障,UPS 会切换到电池运行模式,并由电源为负载提供稳压电源。

请求静态旁路运行模式
- UPS 模式

UPS 可在收到显示屏输入的命令后切换到请求静态旁路运行模式。在请求静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。如果检测到错误,UPS 将切换为双变换(正常运行)或强制静态旁路运行。如果在请求静态旁路模式下市电电源供电出现了中断,则 UPS 会切换到电池运行模式。

强制静态旁路运行模式
- UPS 模式

UPS 在收到 UPS 指令或用户按下 UPS 上的逆变器 OFF(停止)按钮后,会进入强制静态旁路运行模式。在强制静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。

注: 当 UPS 在强制静态旁路模式运行模式下,电池不作为备用电源使用。

经内部维修断开装置 IMB 的内部维修旁路运行模式

当内部维修断开装置 IMB 闭合时,UPS 会切换到内部维修旁路运行模式。负载由旁路电源通过未经调节的电源提供电源。在经内部维修断开装置 IMB 的内部维修旁路运行模式下,可对功率模块、静态旁路断路器模块和控制箱进行维护和更换。内部维修断开装置 IMB 只能用于无外部维修旁路断开装置的单机系统和简化 1+1 并机系统。

注: 当 UPS 处于内部维修旁路运行模式时,电池不作为备用电源使用。

经外部维修旁路断开装置 MBB 的外部维修旁路运行模式

当外部维修旁路面板/机柜中或第三方开关装置中的维修旁路断开装置 MBB 处于闭合状态时,UPS 会切换到外部维修旁路运行模式。负载由旁路电源通过未经调节的电源提供电源。在经外部维修旁路断开装置 MBB 的外部维修旁路运行模式下,可对整个 UPS 进行维护和更换。

注: 当 UPS 处于外部维修旁路运行模式时,电池不作为备用电源使用。

静态旁路待机运行

静态旁路待机仅适用于并机系统中的单台 UPS。UPS 进入静态旁路待机运行的情况为:当 UPS 被阻止进入强制静态旁路运行并且并机系统的其他 UPS 可以支持负载时。在静态旁路待机中,指定 UPS 的输出关闭。在可能的情况下,UPS 自动切换到首选运行模式。

注: 如果其他 UPS 无法支持负载,并机系统会切换至强制静态旁路运行。静态旁路待机运行中的 UPS 随后将切换为强制静态旁路运行。

电池测试模式

当 UPS 进行电池自检或运行时间校准时,UPS 会进入电池测试模式。

注: 如果市电供电发生中断或存在严重警报,电池测试将终止,UPS 将在市电恢复时转到正常运行模式。

ECO 模式
- UPS 模式

在 ECO 模式下,UPS 会使用请求静态旁路为负载供电,前提是电能质量在容许范围内。如果检测到故障(旁路电压超限、输出电压超限、供电间断等),UPS 会立即切换到双变换(正常运行模式)或强制静态旁路模式。根据切换条件,可能会发生最短的负载供应中断(最多 10 毫秒)。UPS 处于 ECO 模式时会对电池充电。相比双变换模式,ECO 模式的主要优势是可降低耗电量。

注: 对并机系统其中一台 UPS 的 ECO 模式设置进行更改后,此设置会共享给并机系统的全部 UPS。

关闭模式
- UPS 模式

UPS 未在向负载供电。电池充电,显示屏开启。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.