990-5910G-004

Konfigurer afbryderne

BEMÆRK: Denne konfiguration er obligatorisk af hensyn til korrekt UPS-drift.
  1. Tryk på Konfiguration > Afbrydere.
  2. Tryk på de forskellige afbrydere i det mimiske diagram for at konfigurere, hvilke afbrydere der er til stede i UPS-systemet. Et felt med et √ betyder, at afbryderen er til stede, og et tomt felt betyder, at afbryderen ikke er til stede. Et gråtonet felt betyder, at afbryderen er automatisk konfigureret i UPS-systemet.
    BEMÆRK: UPS'en kan overvåge op til to batteriafbrydere i en standardbatteriløsning. UPS'en kan overvåge op til fire batteriafbrydere i en modulær batteriløsning – dette konfigureres automatisk af UPS'en. Det mimiske diagram viser kun én batteriafbryder, selvom der er tilsluttet og konfigureret flere til overvågning. Hvis en af eller flere af de overvågede batteriafbrydere er i lukket position, vises BB'en i det mimiske diagram som lukket. Hvis alle overvågede batteriafbrydere er i åben position, vises BB'en i det mimiske diagram som åben.
  3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.