990-5910G-004

Konfigurer netværket

Netværket kan konfigureres til det integrerede og til det valgfrie netværksadministrationskort (NMC).

  1. Tryk på Konfiguration > Netværk > IPv4 og vælg Integreret NMC for at konfigurere det integrerede netværksadministrationskort, eller vælg Valgfri NMC for at konfigurere det valgfrie netværksadministrationskort.
    1. Indstil Adressetilstand til Manuelt, BOOTP eller DCHP.
    2. Du kan også deaktivere netværket ved at vælge Deaktiver integreret NMC IPv4/Deaktiver valgfri NMC IPv4.
    3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
  2. Tryk på Konfiguration > Netværk > IPv6 og vælg Integreret NMC for at konfigurere det integrerede netværksadministrationskort, eller vælg Valgfri NMC for at konfigurere det valgfrie netværksadministrationskort.
    1. Indstil DHCPV6-tilstand til Adresse og andre oplysninger, Kun ikke-adresseoplysninger eller Aldrig IPv6.
    2. Vælg Autokonfiguration eller Manuelt.
    3. Du kan også deaktivere netværket ved at vælge Deaktiver integreret NMC IPv6/Deaktiver valgfri NMC IPv6.
    4. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.