990-5910G-004

Start batteritest

Forudsætninger:

  • Batteriafbryderne er lukket.

  • Der er ingen kritiske alarmer til stede.

  • Bypassforsyningen skal være til rådighed.

  • Statisk bypassdrift skal være til rådighed.

  • Batterierne skal være opladet mere end 50 %.

  • Resterende batteridriftstid skal være mere end fire minutter.

  • Driftstilstanden skal være normal drift, eConversion- eller ECO-tilstand.

  • Systemdriftstilstanden skal være vekselretter-, eConversion- eller ECO-tilstand.

Denne funktion gennemfører en række test på batterierne, f.eks. kontrol af om der er sprunget en sikring, eller om batteriet er svækket. I løbet af testen aflades batterierne, og der bruges omkring 10 % af den samlede batteridriftstid. Eksempel: Hvis batteridriften er 10 minutter, så kører testen i 1 minut. Batteritesten kan indstilles til at køre automatisk med forskellige tidsintervaller (fra en gang om ugen til en gang om året).

  1. Vælg Vedligeholdelse > Batteri > Start test.
  2. Tryk på OK på bekræftelsesskærmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.