990-5910G-004

Test

UPS-systemet kan udføre følgende test for at sikre, at systemets ydeevne er korrekt:

  • Lydalarm

  • Statusindikatorer

  • Afbryderlampe

  • Batterikalibrering

  • Batteri

Tryk på menuknappen på startskærmen, og vælg Vedligeholdelse og Lydalarm eller Statusindikatorer eller Afbryderlampe for at starte testen af disse funktioner. Se Start en batterikalibreringstest og Start batteritest for detaljer og krav til disse tests.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.