990-5910G-022

De batterijlastscheiders configureren

OPMERKING: Deze configuratie is verplicht voor een goede werking van de UPS.
  1. Tik op Configuratie > Schakelaars.
  2. Tik op de verschillende schakelaars in het blindschema om te configureren welke schakelaar aanwezig zijn in het UPS-systeem. Vierkant met een √ betekent dat de schakelaar aanwezig is; een leeg vierkant betekent dat de schakelaar niet aanwezig is; een grijs vierkant betekent dat de schakelaar automatisch in uw UPS-systeem wordt geconfigureerd.
    OPMERKING: In een standaard batterijoplossing kan de UPS maximaal twee batterijlastscheiders bewaken. In een modulaire batterijoplossing kan de UPS tot vier batterijlastscheiders bewaken – dit wordt automatisch geconfigureerd door de UPS. Het blindschema toont slechts één batterijschakelaar (BB), zelfs als er meer schakelaar zijn aangesloten en geconfigureerd voor bewaking. Als een of meer bewaakte batterijschakelaar zich in de gesloten positie bevinden, wordt de BB op het blindschema weergegeven als gesloten. Als alle bewaakte batterijschakelaar zich in de open positie bevinden, wordt de BB op het blindschema weergegeven als open.
  3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.