990-5910G-022

De displayvoorkeuren configureren

  1. Tik op Configuratie > Algemeen > Display.
    1. Stel het Alarmsignaal in op Inschakelen of Uit. Hiermee worden alle alarmgeluiden ingeschakeld/gedempt.
    2. Stel Alarmsignaal (alleen informatieve alarmen) in op Inschakelen of Uit. Hiermee worden alle informatieve alarmgeluiden ingeschakeld/gedempt.
    3. Stel de temperatuureenheid in op Celsius of Fahrenheit.
    4. Stel Screensaver aan na 5 min, 15 min, 30 min of Nooit in. De schermbeveiliging wordt na de ingestelde tijd ingeschakeld wanneer er geen activiteit is geweest op het display.
    5. Stel de Helderheid van display in door op - of + te tikken.
    6. Stel het Geluid touchscreen in op Inschakelen of Uit. Hiermee worden alle displaygeluiden (met uitzondering van alarmgeluiden) ingeschakeld/gedempt.
    7. Kalibreer de aanraakfunctionaliteit van het display door twee keer op de kalibratieknop te tikken.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.