990-5910G-006

Aislar un SAI unitario en el sistema en paralelo

Use este procedimiento para apagar un SAI en un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el resto de las unidades SAI sean capaces de alimentar la carga.
NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. En este SAI, pulse Control > Secuencias guiadas > Apagar un SAI en un sistema en paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  2. Procedimiento de apagado genérico:
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. En este SAI, seleccione Control > Inversor > Inversor apagado o pulse el botón inversor APAGADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador de nivel del sistema.
    2. Abra el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) de este SAI.
    3. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe, de este SAI.
    4. Abra los dispositivos de desconexión de batería de este SAI.
    5. Abra el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB) de este SAI.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.