990-5910G-006

Equipo de protección individual (EPI) recomendado

Para todos los procedimientos en los que se abra la puerta frontal más externa de la unidad, Schneider Electric recomienda como mínimo el siguiente equipo de protección individual (EPI):

  • Ropa de algodón no inflamable

  • Protección ocular (por ejemplo, gafas)

  • Calzado de seguridad

  • Cualquier equipo de protección individual exigido o recomendado por la normativa local o nacional

ATENCIÓN
Riesgo de lesiones personales
Efectúe siempre una evaluación de riesgos antes de utilizar o de realizar el mantenimiento de este equipo. Utilice un equipo de protección individual adecuado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.