990-5910F-011

Modbusin määrittäminen

Modbus voidaan määrittää sisäistä ja valinnaista verkonhallintakorttia (NMC) varten.

  1. Napauta Määritys > Modbus ja valitse Sisäinen NMC määrittääksesi sisäisen verkonhallintakortin tai Valinnainen NMC määrittääksesi valinnaisen verkonhallintakortin.
    1. Ota käyttöön tai poista käytöstä Sarja-Modbus.
    2. Aseta Pariteetti arvoon Ei mitään, Parillinen tai Pariton.
    3. Aseta Stop-bitti arvoon 1 tai 2.
    4. Aseta Siirtonopeus arvoon 2400, 9600, 19200 tai 38400.
    5. Aseta Kohteen yksilöllinen tunnus numeroon välillä 1–247.
      HUOMAUTUS: Jokaisessa väylässä olevassa laitteessa on oltava täsmälleen samat asetukset lukuun ottamatta laitteen osoitetta, Kohteen yksilöllinen tunnus, jonka on oltava eri jokaiselle laitteelle. Millään kahdella väylässä olevalla laitteella ei voi olla samaa osoitetta.
    6. Napauta OK tallentaaksesi asetukset ja napauta nuolikuvaketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
    7. Ota käyttöön tai poista käytöstä TCP Modbus.
    8. Valitse Portti 502 tai Portti [5000–32768].
    9. Napauta OK, niin tehdyt asetukset tallentuvat.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.