990-5910F-012

Tension de compensation du transformateur de sortie

Il est possible de compenser un transformateur de sortie et d'équilibrer la chute de tension de sortie (de 0 à 3 %).

  1. Déconnectez la charge de l'ASI.

  2. Mesurez la tension sur le côté secondaire du transformateur à 0 % de charge et ajustez la tension de sortie de l'ASI manuellement via le paramètre de Compensation en tension (%) pour compenser la tension, le cas échéant .

  3. Raccordez la charge à l'ASI.

  4. Mesurez la tension sur le côté secondaire du transformateur de nouveau à X % de charge, et ajustez la tension de sortie de l'ASI via le paramètre Tension de comp. du transfo. (%) pour compenser la chute de potentiel dans le transformateur.

La compensation en tension du transformateur requise pour la charge spécifique est utilisée pour effectuer un ajustement automatique linéaire de la tension de sortie sur l'ASI en fonction du pourcentage de charge de sortie.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.