990-5910F-012

Enregistrement des paramètres d'ASI sur un périphérique USB

NOTE: L'ASI peut uniquement accepter les paramètres qui ont été initialement enregistrés à partir de la même ASI. Les paramètres enregistrés à partir d'autres ASI ne peuvent pas être réutilisés.
  1. Appuyez sur Configuration > Sauvegard./restaur..
  2. Ouvrez le panneau avant.
  3. Insérez votre périphérique USB dans le port USB 1 de l'ASI.
  4. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres d'ASI actuels sur le périphérique USB.
    NOTE: Ne retirez pas le périphérique USB tant que le processus d'enregistrement n'est pas terminé.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.