990-5910F-012

Arrêt du système d'ASI en mode bypass de maintenance

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Arrêt du système d'ASI ou Contrôle > Séquences guidées > Arrêter une ASI dans un système parallèle, puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  2. Procédure d'arrêt générique pour un système d'ASI avec disjoncteur de bypass de maintenance (MBB) externe :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures d'arrêt génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    2. Fermez le disjoncteur du bypass de maintenance (MBB).
    3. Ouvrez le disjoncteur d'isolation du système (SIB), le cas échéant.
    4. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
    5. Sélectionnez Contrôle > Onduleur > Arrêt onduleur ou appuyez sur le bouton OFF de l'onduleur (maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes) sur la section du contrôleur.
    6. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB), le cas échéant.
    7. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
    8. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
    9. Répétez les étapes d à h pour les autres ASI dans un système parallèle.
  3. Procédure d'arrêt générique pour un système d'ASI utilisant le disjoncteur IMB de maintenance interne (pas de MBB présent) :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures d'arrêt génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
    2. Fermez le disjoncteur IMB de maintenance interne.
    3. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
    4. Répétez l'étape c pour les autres ASI dans un système 1+1 parallèle simplifié.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.