990-5910F-012

Démarrage d'un test batterie

Conditions requises :

  • Les interrupteurs batterie sont fermés.

  • Aucune alarme critique présente.

  • L'alimentation par bypass doit être disponible.

  • Le mode bypass statique doit être disponible.

  • Les batteries doivent être chargées à plus de 50 %.

  • L'autonomie disponible doit être supérieure à 4 minutes.

  • Le mode de fonctionnement doit être le mode normal, eConversion ou ECO.

  • Le mode de fonctionnement du système doit être le mode onduleur, eConversion ou ECO.

Cette fonctionnalité effectue un certain nombre de tests sur les batteries, tels que la vérification des fusibles défectueux et la détection de batterie faible. Le test décharge les batteries et utilise environ 10 % de la capacité d'autonomie totale. Exemple : Si vous disposez de 10 minutes d'autonomie, le test s'exécute pendant 1 minute. Le test batterie peut être planifié pour s'exécuter automatiquement à différentes fréquences (d'une fois par semaine à une fois par an).

  1. Sélectionnez Maintenance > Batterie > Démarrer le test.
  2. Appuyez sur OK sur l'écran de confirmation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.