990-5910F-005

Konfiguration der Lastabschaltung

Mit der Lastabschaltung können Sie priorisieren, welche Lasten die USV im Batteriebetrieb unterstützen muss. Wenn die Lastabschaltung aktiviert ist, können weniger kritische Lasten über ein Signal von einem Ausgangsrelais, das während der Entladung der Batterien aktiviert wird, ausgeschaltet werden. Die weniger kritischen Lasten können dann wieder versorgt werden, während die Batterien wieder aufgeladen werden und das Signal des Ausgangsrelais deaktiviert ist.

  1. Konfigurieren Sie mindestens ein Ausgangsrelais für die Lastabschaltung, Details siehe Konfigurieren der Ausgangsrelais .
  2. Tippen Sie auf Konfiguration > Lastabschaltung.
  3. Wählen Sie Lastabschaltung aktivieren.
  4. Legen Sie für Ausgangsrelais aktivieren bei Batterieladung (%) den Ladezustand der Batterie fest, bei dem die Ausgangsrelais für die Lastabschaltung aktiviert werden müssen, während die Batterie entladen wird.
  5. Legen Sie für Ausgangsrelais deaktivieren bei Batterieladung (%) den Ladezustand der Batterie fest, bei dem die Ausgangsrelais für die Lastabschaltung deaktiviert werden müssen, während die Batterie geladen wird. Die Einstellung 0 bedeutet die sofortige Deaktivierung der Ausgangsrelais für die Lastabschaltung, sobald die USV nicht mehr im Batteriebetrieb ist und die Batterieladung begonnen hat.
  6. Legen Sie für Verzögerung für Ausgangsrelais-Deaktivierung (Minuten) die Verzögerung in Minuten fest, bevor die Lastabschaltung deaktiviert wird. Die Einstellung 0 bedeutet die sofortige Deaktivierung der Lastabschaltung, sobald der Ladezustand der Batterie die konfigurierte Deaktivierungsschwelle erreicht.
  7. Tippen Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu speichern.
    Wenn kein Ausgangsrelais für die Lastabschaltung konfiguriert ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Siehe Konfigurieren der Ausgangsrelais zur Konfiguration der Lastabschaltung für ein Ausgangsrelais.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.