990-5910G-015

Kimeneti transzformátor feszültségkompenzációja

A kimeneti transzformátor kompenzálásával ki lehet egyensúlyozni a kimeneti feszültségesést (0–3%).

  1. Válassza le a terhelést a UPS-ről.

  2. Mérje meg a feszültséget a transzformátor másodlagos oldalán 0%-os terhelésnél, majd a Feszültségkompenzáció (%) beállítással manuálisan állítsa be az UPS kimeneti feszültségét a feszültségeltolódás kompenzálása érdekében, ha van ilyen .

  3. Csatlakoztassa a terhelést a UPS-hez.

  4. Mérje meg ismét a feszültséget a transzformátor másodlagos oldalán újból X%-os terhelésnél, majd a transzformátorbeli feszültségesés kompenzálásához állítsa be az UPS kimeneti feszültségét a Transzf. feszültségkompenzációja (%) beállítással.

Az adott terhelésnél szükséges transzformátorfeszültség-kompenzáció révén az UPS-en a kimeneti feszültség automatikusan lineárisan igazodik a kimeneti terhelés százalékos értéke alapján.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.