990-5910G-015

A UPS-beállítások mentése USB-eszközre

MEGJEGYZÉS: A UPS csak olyan beállításokat fogad el, amelyek eredetileg ugyanarról az eszközről lettek mentve. A más UPS-ekről mentett beállítások nem használhatók fel újra.
  1. Koppintson a Konfiguráció > Mentés/visszaállítás lehetőségre.
  2. Nyissa ki az elülső panelt.
  3. Helyezze az USB-eszközt a UPS-en található 1. USB portba.
  4. Koppintson a Mentés lehetőségre az aktuális UPS-beállítások USB-eszközre való mentéséhez.
    MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el az USB-eszközt, amíg a mentési folyamat be nem fejeződik.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.