990-5910G-017

Come determinare se è necessario sostituire componenti

Per stabilire se si necessita di un componente di ricambio, contattare Schneider Electric e seguire la procedura indicata di seguito. In tal modo si otterrà un'assistenza tempestiva da parte di un rappresentante:

  1. In caso di condizione di allarme, scorrere l’elenco degli allarmi, prendere nota delle informazioni e fornirle al rappresentante.
  2. Annotare il numero di serie dell’unità in modo che sia subito disponibile al momento di contattare Schneider Electric.
  3. Se possibile, chiamare Schneider Electric da un telefono situato nelle vicinanze del display in modo da poter raccogliere e comunicare ulteriori informazioni all’incaricato.
  4. È necessario fornire una descrizione dettagliata del problema. L'addetto all'assistenza farà il possibile per aiutare a risolvere il problema telefonicamente oppure fornirà un numero di autorizzazione per la restituzione dei materiali (RMA, Return Material Authorization). In caso di restituzione di un modulo a Schneider Electric, tale numero RMA deve essere riportato chiaramente sull'imballaggio esterno.
  5. Se l'unità è in garanzia ed è stata avviata da Schneider Electric, le riparazioni o i ricambi verranno forniti gratuitamente. Se la garanzia è scaduta, verrà addebitato un costo.
  6. Se l’unità è coperta da un contratto di assistenza Schneider Electric, tenerlo a portata di mano per fornire le necessarie informazioni al rappresentante.

Individuazione dei numeri di serie

  1. Toccare il pulsante menu sulla schermata principale.
  2. Toccare Informazioni.
  3. Annotare il numero di serie dell'armadio UPS e tenerlo a portata di mano per l'assistenza clienti.
    NOTA: Se il display non è disponibile, rimuovere il pannello anteriore per trovare il numero di serie dell'UPS sulla targhetta indicatrice in SERIAL:.

    Esempio targhetta indicatrice per UPS

  4. Premere la freccia per passare alla pagina successiva e annotare i numeri di serie del display e delle schede di gestione rete e tenerli a portata di mano per l'assistenza clienti.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.