990-5910G-017

Live Swap: Aggiungere, rimuovere o sostituire un modulo di potenza

NOTA: questo UPS è stato progettato e sottoposto a test per l'inserimento e la rimozione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento: Live Swap. Questa pagina specifica le istruzioni del produttore su come eseguire Live Swap.
NOTA: l'energia incidente è < 1,2 cal/cm2 durante l'installazione e la prima messa in servizio secondo le istruzioni del prodotto. L'energia incidente è misurata a 200 mm (8 pollici) dalla parte anteriore dell'armadio

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

  • Le apparecchiature elettriche devono essere installate, utilizzate, riparate, manutenute o sostituite esclusivamente da personale adeguatamente qualificato, addestrato, esperto e competente in possesso delle autorizzazioni necessarie (ad esempio licenze, permessi o certificazioni) per eseguire tali prestazioni. Tutti i lavori devono essere eseguiti evitando di creare pericoli e utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). 

  • Quando utilizza questa apparecchiatura e svolge lavori o consente di eseguire lavori su o vicino ad apparecchiature elettriche, l'utente è tenuto a garantire la conformità con le istruzioni del produttore e il manuale dell'utente e con tutte le leggi, i regolamenti, gli standard e le linee guida applicabili.

  • Né Schneider Electric né alcuna delle sue affiliate sarà ritenuta responsabile per reclami, costi, perdite, danni, morte o lesioni derivanti dall'uso improprio di questa apparecchiatura o dal mancato rispetto di uno dei requisiti di cui sopra.

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Verificare che l'UPS riporti l'etichetta Live Swap.
  • Se non è presente l'etichetta Live Swap sull'UPS, contattare Schneider Electric per la sostituzione del modulo di potenza.
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e seguire le procedure per lavorare in sicurezza con l'elettricità.
  • Le persone non devono essere presenti dietro l'UPS durante questa procedura.
  • L'inserimento o la rimozione dei moduli di potenza deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Tenere lontano il personale non qualificato.
  • Questa procedura richiede l'apertura dello sportello anteriore. Tutti gli altri sportelli e coperchi devono rimanere chiusi e fissati durante questa procedura.
  • Prima di eseguire questa procedura, verificare che l'UPS sia bloccato in condizioni di sicurezza contro ogni rischio di movimento.
  • In caso di manutenzione o installazione non adeguate, non eseguire questa procedura.
  • Non installare moduli di potenza che siano stati accidentalmente fatti cadere, rotti, bagnati, contaminati, infestati o danneggiati in alcun modo.
  • Non installare moduli di potenza con stato operativo sconosciuto.
  • Mantenere una distanza minima di 200 mm (8 pollici) dalla parte anteriore dell'armadio mentre il sistema è alimentato.
  • Non utilizzare alcun utensile all'interno dello slot vuoto del modulo di potenza.
  • Non toccare lo slot vuoto del modulo di potenza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Immagazzinare i moduli di potenza a una temperatura ambiente compresa fra -15 e 40 °C (5-104 °F) e con un range di umidità senza condensa 10-80 %.
  • Immagazzinare i moduli di potenza nella confezione protettiva originale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
ATTENZIONE
Carico pesante
I moduli di potenza sono pesanti e devono essere sollevati da due persone.
  • Il modulo di potenza da 20 kW pesa 25 kg (55 lb).
  • Il modulo di potenza da 50 kW pesa 38 kg (84 lbs).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA:
  • Prima di rimuovere un modulo di potenza dall'UPS, controllare e verificare che i moduli di alimentazione rimanenti possano supportare il carico.

  • L'aumento o la diminuzione del numero di moduli di potenza installati nell'UPS può essere eseguito solo sui modelli di UPS scalabili (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS o GVSUPS25K75FS). Prima di installare più moduli di potenza nell'UPS, controllare e verificare che l'installazione sia correttamente proporzionata all'aumento della potenza nominale. Un errato dimensionamento dell'installazione può provocare un sovraccarico dell'installazione. Consultare il manuale di installazione per i requisiti per la protezione a monte e a valle, le dimensioni dei cavi, ecc.

  • Su tutti i modelli di UPS non scalabili, è possibile effettuare solo la sostituzione dei moduli di potenza già presenti.

NOTA: La procedura mostra il modulo di potenza installato in posizione orizzontale nell'UPS. La procedura sarà la stessa per i moduli di potenza installati in posizione verticale nell'UPS.
  1. Rimozione di un modulo di potenza:
    1. Rimuovere le viti e spingere l'interruttore di sblocco.
    2. Estrarre il modulo di potenza a metà. Un meccanismo di blocco impedisce l'estrazione completa del modulo di potenza.
    3. Rilasciare il blocco premendo il pulsante di rilascio su entrambi i lati del modulo di potenza e rimuovere il modulo di potenza.
    4. Solo sui modelli di UPS scalabili: Se non verrà installato un modulo di potenza sostitutivo, installare una piastra di riempimento davanti allo slot del modulo di potenza vuoto.
  2. Installazione di un modulo di potenza:
    1. Solo sui modelli di UPS scalabili: Per installare un modulo di potenza aggiuntivo, rimuovere la piastra di riempimento dallo slot vuoto del modulo di potenza. Conservare la piastra di riempimento per uso futuro.
    2. Spingere il modulo di potenza nello slot. Il meccanismo di abilitazione si blocca quando il modulo di potenza è inserito correttamente.
    3. Installare le viti fornite sui lati del modulo di potenza.
    Il modulo di potenza eseguirà un autotest, si riconfigurerà automaticamente in base al sistema e poi andrà online.
PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutti gli slot dei moduli di potenza devono avere un modulo di potenza o una piastra di riempimento installati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.