990-5910G-017

Sostituzione o installazione di una stringa di batterie modulari

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Le batterie possono presentare il rischio di scariche elettriche e alte correnti di cortocircuito. Quando si maneggiano le batterie, osservare le seguenti precauzioni:
  • La manutenzione delle batterie deve essere effettuata o supervisionata esclusivamente da personale qualificato esperto in materia e a conoscenza di tutte le necessarie precauzioni. Il personale non qualificato deve tenersi lontano dalle batterie.
  • Non gettare le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
  • Non aprire, modificare o tagliare le batterie. L'elettrolito rilasciato è dannoso per la cute e gli occhi ed è tossico.
  • Rimuovere orologi, anelli e altri oggetti metallici.
  • Utilizzare attrezzi con manici isolati.
  • Indossare occhiali, guanti e stivali protettivi.
  • Non appoggiare strumenti o componenti metallici sulle batterie.
  • Impostare il dispositivo di disconnessione della batteria (BB) sulla posizione di spegnimento (aperto) prima di iniziare la procedura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Quando si sostituiscono o si installano i moduli batteria, utilizzare sempre lo stesso tipo di modulo batteria (stesso riferimento commerciale) in tutto il sistema UPS.
  • Sostituire o installare sempre un'intera stringa di batterie (quattro moduli batteria).
  • Prima di installare i moduli batteria nel sistema, attendere che questo sia pronto per essere alimentato. L'intervallo di tempo tra l'installazione del modulo batteria e l'alimentazione dell'UPS non deve superare 72 ore (3 giorni).
  • Se il sistema UPS rimane diseccitato a lungo, si consiglia di metterlo sotto tensione per 24 ore, almeno una volta al mese. Questo carica i moduli batteria installati, evitando così danni irreversibili da scariche profonde.
  • Immagazzinare i moduli batteria a una temperatura ambiente compresa fra -15 e 40 °C (5-104 °F).
  • Immagazzinare i moduli batteria nella confezione protettiva originale.
  • I moduli batteria immagazzinati a una temperatura compresa tra -15 e 25 °C (5-77 °F) devono essere ricaricati ogni sei mesi per evitare danni causati dallo scaricamento totale. I moduli batteria immagazzinati a temperature superiori a 25 °C (77 °F) devono essere ricaricati a intervalli più brevi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
Rischio di perdita del carico
Il backup della batteria non è disponibile da un armadio quando il dispositivo di spegnimento della batteria (BB) sull'armadio è in posizione di spegnimento (aperto).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Impostare il dispositivo di disconnessione della batteria (BB) nella posizione di spegnimento (aperto) sull'UPS e/o sull'armadio delle batterie modulari in cui devono essere sostituiti o installati i moduli batteria.
  2. Rimuovere il coperchio delle batterie dall'UPS e/o dall'armadio delle batterie modulari.
  3. Rimuovere un modulo batteria:
    1. Disconnettere i connettori delle batterie dalla parte anteriore del modulo batteria.
    2. Rimuovere la vite dalla maniglia del modulo batteria e ruotare la maniglia verso l'alto.
    3. Estrarre delicatamente il modulo batteria dallo slot. Rimuovere sempre una stringa di batterie completa (quattro moduli batteria).
  4. Installare un modulo batteria:
    1. Spingere il modulo batteria nello slot. Riempire i ripiani dal basso verso l'alto. Installare sempre una stringa di batterie completa (quattro moduli batteria).
    2. Abbassare la maniglia sul modulo batteria aggiuntivo e fissare la maniglia al ripiano con la vite fornita.
    3. Connettere i connettori delle batterie alla parte anteriore del modulo batteria.
  5. Vedere Visualizzazione dello stato delle batterie modulari per verificare la corretta installazione dei moduli batteria.
  6. Reinstallare il coperchio delle batterie sull'UPS e/o sull'armadio delle batterie modulari.
  7. Impostare il dispositivo di disconnessione della batteria (BB) sulla posizione di accensione (chiuso) sull'UPS e/o sull'armadio delle batterie modulari.
  8. Solo per la sostituzione completa di tutti i moduli batteria nel sistema UPS: Selezionare Manutenzione > Sostituz. batteria per ripristinare tutti i dati della batteria (inclusi fattore di autonomia della batteria, contatori di durata e statistiche della batteria).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.