990-5910G-017

Ripristino delle impostazioni dell'UPS da un dispositivo USB

NOTA: L'UPS può accettare solo le impostazioni originariamente salvate dallo stesso UPS. Le impostazioni salvate da altri UPS non possono essere riutilizzate.
Le impostazioni possono essere ripristinate solo quando l'UPS è in modalità funzionamento in bypass di manutenzione o spento.
NOTA: Non aprire il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB alla fine della sequenza di spegnimento poiché questo spegnerà il display.
  1. Toccare Controllo > Sequenze guidate > Arresta sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Arresta un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  2. Selezionare Configurazione > Salva/ripristina.
  3. Aprire il pannello anteriore.
  4. Inserire il dispositivo USB in una delle porte USB sull'UPS.
  5. Toccare Ripristina per implementare le impostazioni UPS salvate dal dispositivo USB. Attendere il riavvio automatico del controller.
    NOTA: Non rimuovere il dispositivo USB fino al termine del processo di ripristino.
  6. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Avvia un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.