990-5910G-017

Compensazione della tensione del trasformatore in uscita

È possibile compensare un trasformatore in uscita e bilanciare un calo di tensione di uscita (0-3%).

  1. Disconnettere il carico dall'UPS.

  2. Misurare la tensione sul lato secondario del trasformatore con carico allo 0% e regolare la tensione di uscita dell'UPS manualmente tramite l'impostazione Compensazione tensione (%) per compensare la tensione se necessario .

  3. Collegare il carico all'UPS.

  4. Misurare la tensione sul lato secondario del trasformatore ancora con carico pari a X% e regolare la tensione di uscita dell'UPS tramite l'impostazione Compensazione tensione trasformatore (%) per compensare la caduta di tensione nel trasformatore.

La compensazione di tensione del trasformatore richiesta per il carico specifico viene utilizzata per effettuare una regolazione automatica della tensione di uscita sull'UPS in base alla percentuale del carico di uscita.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.