990-5910G-019

UPS 입력 구성

주의: 올바른 UPS 운영을 위한 필수 구성입니다.
  1. Configuration (구성) > UPS를 누릅니다.
    1. 주 전원 구성을 단일 입력 전원 또는 이중 입력 전원으로 설정합니다.
    2. 인버터 자동 시작을 사용하려면 이 기능을 활성화합니다. 인버터 자동 시작을 적용하는 경우 배터리 방전으로 인해 종료되고 일정 시간 이후 입력 전압이 돌아오면 인버터가 자동으로 기동됩니다.
      위험
      감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
      UPS에서 작업하기 전에 항상 올바른 잠금/태그아웃을 수행하십시오. 자동 시작이 활성화된 UPS는 주 전원 공급 장치가 반환되면 자동으로 다시 시작됩니다.
      이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
    3. 변압기 있음을 변압기 없음, 입력 변압기 또는 출력 변압기로 설정합니다.
  2. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.