990-5910G-019

병렬 시스템에서 단일 UPS 분리

실행 중인 병렬 시스템에서 단일 UPS를 종료하려면 이 절차를 사용합니다.

주의: 이 절차를 시작하기 전에 나머지 UPS가 부하를 공급할 수 있는지 확인하십시오.
주의: 연결된 차단 장치 표시등이 켜져 있을 때만 차단 장치를 작동하십시오.
  1. 이 UPS에서 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 종료를 누르고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
  2. 일반 종료 절차:
    주의: 다음은 일반 종료 절차입니다. 시스템 특정의 안내 시퀀스 단계를 항상 따르십시오.
    1. 이 UPS에서 제어 > 인버터 > 인버터 꺼짐을 선택하거나 시스템 레벨 컨트롤러 섹션에서 인버터 꺼짐 버튼(5초간 누름)을 누릅니다.
    2. 이 UPS의 장치 출력 차단 장치 UOB를 엽니다.
    3. 이 UPS의 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB(설치된 경우)를 엽니다.
    4. 이 UPS의 배터리 차단 장치를 엽니다.
    5. 이 UPS의 장치 입력 차단 장치 UIB를 엽니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.