990-5910G-019

디스플레이 기본 설정 구성

  1. 구성 > 일반 > 디스플레이를 누릅니다.
    1. 경보음사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 모든 경보음이 사용/음소거됩니다.
    2. 경보음(정보 제공 경보만)사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 이렇게 하면 모든 정보 제공 경보음이 사용/음소거됩니다.
    3. 온도 단위를 섭씨 또는 화씨로 설정합니다.
    4. 다음 시간 이후 화면 보호기 켜짐5분, 15분, 30분 또는 안 함으로 설정합니다. 디스플레이에서 작업이 수행되지 않으면 설정한 시간 이후 화면 보호기가 켜집니다.
    5. - 또는 + 기호를 눌러 디스플레이 밝기를 설정합니다.
    6. 터치 스크린 사운드사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다. 모든 디스플레이 사운드(경보음 제외)가 사용/음소거됩니다.
    7. 보정 버튼을 두 번 눌러 디스플레이의 터치 기능을 보정합니다.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.