990-5910G-019

유지보수 바이패스 작동에서 UPS 시스템 시작

주의: 연결된 차단 장치 표시등이 켜져 있을 때만 차단 장치를 작동하십시오.
  1. 장치 입력 차단 장치 UIB(열려 있는 경우)를 닫습니다.
    디스플레이가 켜집니다. 재부팅 시퀀스는 약 3분 동안 지속됩니다.
  2. 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 시작 또는 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 시작을 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
  3. 외부 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB가 있는 UPS 시스템의 일반 시작 절차:
    주의: 다음은 일반 시작 절차입니다. 시스템 특정의 안내 시퀀스 단계를 항상 따르십시오.
    1. 장치 입력 차단 장치 UIB(열려 있는 경우)를 닫습니다.
    2. 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB(설치된 경우)를 닫습니다.
    3. 배터리 차단 장치를 닫습니다.
    4. 제어 > 작동 모드 > 바이패스 작동으로 전환을 선택합니다(가능한 경우).
    5. 장치 출력 차단 장치 UOB를 닫습니다.
    6. 병렬 시스템에서 다른 UPS에 대해 a~e단계를 반복합니다.
    7. 시스템 격리 차단 장치 SIB(설치된 경우)를 닫습니다.
    8. 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB를 엽니다.
    9. 제어 > 인버터 > 인버터 켜짐을 선택하거나 컨트롤러 섹션에서 인버터 켜짐 버튼(5초간 누름)을 누릅니다.
  4. 내부 유지 보수 차단 장치 IMB(MBB 없음)를 사용하는 UPS 시스템의 일반 시작 절차:
    주의: 다음은 일반 시작 절차입니다. 시스템 특정의 안내 시퀀스 단계를 항상 따르십시오.
    1. 장치 입력 차단 장치 UIB(열려 있는 경우)를 닫습니다.
    2. 배터리 차단 장치를 닫습니다.
    3. 단순화된 1+1 병렬 시스템에서 다른 UPS에 대해 a~b단계를 반복합니다.
    4. 내부 유지보수 차단 장치 IMB를 엽니다.
    5. 제어 > 인버터 > 인버터 켜짐을 선택하거나 컨트롤러 섹션에서 인버터 켜짐 버튼(5초간 누름)을 누릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.