990-5910G-023

Konfigurer frakoblingsenhetene

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
  1. Trykk på Konfigurasjon > Brytere.
  2. Trykk på de ulike frakoblingsenhetene i orienteringsplanen for å konfigurere hvilke frakoblingsenheter som finnes i UPS-systemet. En firkant med en betyr at frakoblingsenheten er til stede, en tom firkant betyr at frakoblingsenheten ikke er til stede, en nedtonet firkant betyr at frakoblingsenheten automatisk er konfigurert i UPS-systemet.
    MERK: UPS-enheten kan overvåke opptil to frakoblingsenheter for batterier i en standardbatteriløsning. UPS-enheten kan overvåke opptil fire frakoblingsenheter for batterierer i en modulær batteriløsning. Dette konfigureres automatisk av UPS-enheten. Orienteringsplanen viser bare én frakoblingsenhet for batterier (BB) uansett om flere slike enheter er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede frakoblingsenhetene for batterier er i lukket posisjon, vises BB på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede frakoblingsenhetene for batterier er i åpen posisjon, vises BB på orienteringsplanen som åpen.
  3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.