990-5910G-023

Slå av UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
  1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallellsystem, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
  2. Generisk avstengningsprosedyre for et UPS-system med ekstern frakoblingsenhet for vedlikeholdsbypass (MBB):
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
    2. Lukk frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
    3. Åpne frakoblingsenheten for systemisolasjon (SIB) (hvis til stede).
    4. Åpne frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
    5. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av eller trykk på OFF-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
    6. Åpne frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
    7. Åpne frakoblingsenheten(e) for batteri.
    8. Åpne frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB).
    9. Gjenta trinn d til h for andre UPSer i et parallellsystem.
  3. Generisk avstengningsprosedyre for et UPS-system som bruker den interne frakoblingsenheten for vedlikehold (IMB) – ingen MBB til stede:
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
    2. Lukk den interne frakoblingsenheten for vedlikehold (IMB).
    3. Åpne frakoblingsenheten(e) for batteri.
    4. Gjenta trinn c for den andre UPS-enheten i et forenklet 1+1-parallellsystem.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.